DOCA0224DE-02

Version 003.000.001

HINWEIS: Wenn eine Firmware-Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 003.000.001 durchgeführt werden soll, muss sie zweimal durchgeführt werden:
  1. Führen Sie eine Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 002.200.008/002.300.006 durch.

  2. Führen Sie eine Aktualisierung von Version 002.200.008/002.300.006 auf Version 003.000.001 durch.

Neue Funktionen

  • E/A-Optimierung

    Mit der Funktion E/A-Optimierung können Benutzer ihre E/A-Geräte über verschiedene Avatars gemeinsam verwenden und sie optimieren, um die pro TeSys island erforderliche Anzahl an E/A-Geräten zu verringern.

    Benutzer können zudem die Funktion Geräteoptimierung verwenden, die unbenutzte AIOM-/DIOM-Geräte dauerhaft aus der TeSys island -Konfiguration entfernt.

  • Lokale Steuerung

    Die lokale Steuerungsfunktion wird auf die Sicherheitskategorie-avatars ausgeweitet.

  • Lokales Zurücksetzen der Auslösung

    Damit können nun Auslösungen auf der Ebene einzelner avatar s lokal zurückgesetzt werden. Auslösungen können jedoch im Fernsteuerungsmodus auf TeSys island -Ebene weiterhin wie zuvor über die Bedientafel zurückgesetzt werden.

  • Firmwareversion

    Die Firmwareversion für den Buskoppler stimmt mit der SEDP-Paketversion überein.

Korrigierte Fehler

  • Der Status „Lokaler Modus“ funktioniert nicht für Förderband – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 und Förderband – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2.

  • Laden von Gerät funktioniert nicht, wenn sich mehr als 16 SIL-Starter in der Konfiguration befinden.

Bekannte Probleme

  • Wenn sich der Analogeingangstyp vom Analogausgangstyp unterscheidet und wenn der Analogeingang mit dem Analogausgang verbunden ist, tritt ein avatar -Geräteereignis auf.

    Problemumgehung: Verwenden Sie Analogeingänge und Analogausgänge desselben Typs.

  • Der AIOM-Ausgangswert stimmt nicht mit dem Analogeingangswert überein, wenn der E/A in Schleife geschaltet und der Ausgangstyp „4–20 mA“ ausgewählt ist.

    Problemumgehung: Verwenden Sie den Ausgangstyp „0–20 mA“ anstatt „4–20 mA“.

  • Diese Version gilt nicht für SIL-Starter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?