Richtlinien zum Auspacken
Öffnen der Verpackung
Die Verpackung enthält die TeSys Tera-Module und ihr jeweiliges Zubehör, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind.
-
Module: LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor module, LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit und Kabel.
-
Kurzanleitung
|
Module und Kabel |
In der Verpackung |
|
LTMT main unit |
|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module Die Verpackung enthält außerdem zwei Schrauben für die Montage der LTMT main unit auf dem Sensormodul. |
|
|
LTMT expansion module |
|
|
LTMTCUF control operator unit |
|
|
RJ11-Verbindungskabel LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
|
|
RJ45 -Verbindungskabel LTMT main unit zu LTMT expansion module |
|
|
RJ45 -Verbindungskabel LTMT main unit zu LTMTCUF control operator unit |
Anweisungen für abziehbare Etiketten
Das abziehbare Etikett befindet sich auf der Vorderseite der LTMT main unit.
-
Lesen Sie die folgenden Anweisungen auf dem Etikett, bevor Sie es entfernen:
WARNUNGUNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB- Prüfen Sie mit einem Universalmessgerät, dass die DO-Kontakte an der LTMT main unit auf einen Schließerkontakt (NO) eingestellt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Hilfsspannungsversorgung der LTMT main unit gewährleistet ist, bevor Sie die Motorsteuerspannung anlegen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.HINWEIS: Schalten Sie das Leistungsmodul ein, um DO in den Zustand NO zu setzen, wenn keine Last angeschlossen ist. -
Die folgende Tabelle beschreibt den Normalzustand der DO-Kontakte:
Wenn einer der oben genannten Zustände nicht übereinstimmt, schalten Sie das Relais ein und prüfen Sie, ob die Kontaktausgänge dem angegebenen Zustand entsprechen.Klemmendetails Erwarteter Zustand Prüfen zwischen O3 NO und O3 C2 NO Prüfen zwischen O3 NC und O3 C2 NC Prüfen zwischen O1 13 und C1 14 NO Prüfen zwischen O2 23 und C1 14 NO -
Um das abziehbare Etikett zu entfernen, greifen Sie das Etikett am dafür vorgesehenen Ausschnitt und ziehen Sie es von der LTMT main unit ab.