Directrices de desembalaje
Apertura de la caja
La caja contiene los módulos TeSys Tera y sus respectivos accesorios, que se muestran en la imagen siguiente.
-
Módulos: LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor module, LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit y cables.
-
Hoja de instrucciones sencillas
|
Módulos y cables |
En la caja |
|
LTMT main unit |
|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module La caja también contiene dos tornillos para montar la LTMT main unit encima del módulo de sensores. |
|
|
LTMT expansion module |
|
|
LTMTCUF control operator unit |
|
|
Cable de conector RJ11 entre la LTMT main unit y el LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
|
|
Cable de conector RJ45 entre la LTMT main unit y el LTMT expansion module |
|
|
Cable de conexión RJ45 entre la LTMT main unit y la LTMTCUF control operator unit |
Instrucciones para etiquetas despegables
La etiqueta despegable se encuentra en la cara frontal de la LTMT
main unit.
-
Lea las siguientes instrucciones impresas en la etiqueta antes de quitarla:
ADVERTENCIAFUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO- Asegúrese de que los contactos DO de la LTMT main unitse colocan en la posición normalmente abierta (NA) con un multímetro.
- Asegúrese de proporcionar una fuente de alimentación auxiliar a la LTMT main unitantes de aplicar la tensión de control del motor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.NOTA: Encienda el módulo de alimentación para poner la DO en estado NA cuando no hay carga conectada. -
La siguiente tabla representa el estado normal de los contactos DO:
Si alguno de los estados mencionados anteriormente no coincide, encienda el relé y compruebe que las salidas de contacto correspondan al estado especificado.Detalles del terminal Estado esperado Verificar entre O3 NA y O3 C2 NA Verificar entre O3 NC y O3 C2 NC Verificar entre O1 13 y C1 14 NA Verificar entre O2 23 y C1 14 NA -
Para quitar la etiqueta despegable, sujete la muesca y despegue la etiqueta de la LTMT main unit.