开箱规则
开箱
包装箱中包含下图所示的 TeSys Tera 模块和相应附件。
-
模块:LTMT main unit、LTMTCT/LTMTCTV sensor module、LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit 和电缆。
-
简要说明书
|
模块和电缆 |
箱内 |
|
LTMT main unit |
|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module 箱内还包含两个螺钉,用于将 LTMT main unit 安装到传感器模块顶部。 |
|
|
LTMT expansion module |
|
|
LTMTCUF control operator unit |
|
|
LTMT main unit 至 LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 接口用电缆 |
|
|
LTMT main unit 至 LTMT expansion module RJ45 接口用电缆 |
|
|
LTMT main unit 至 LTMTCUF control operator unit RJ45 连接电缆 |
离型标签说明
-
在移除标签之前,请阅读标签上打印的以下说明:
警告意外的设备操作- 务必使用万用表将 LTMT main unit 的 DO 触点设置到常打开 (NO) 位置。
- 在施加电机控制电压之前,确保为提供 LTMT main unit 辅助电源。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。注: 在未连接负载时,打开电源模块,将 DO 设置为 NO 状态。 -
下表显示了 DO 触点的正常状态:
如果上述状态中的任何一个不匹配,请打开继电器电源,并确认触点输出对应于指定状态。端子详细信息 预期状态 在 O3 NO 与 O3 C2 之间进行检查 NO 在 O3 NC 与 O3 C2 之间进行检查 NC 在 O1 13 与 C1 14 之间进行检查 NO 在 O2 23 与 C1 14 之间进行检查 NO -
如要移除离型标签,请抓住提供的凹槽,将标签从 LTMT main unit 上剥离。