Kompatibilität
Die folgende Tabelle zeigt die Kompatibilität von Konfigurations- oder Programmiersoftware mit den aktiven Versionen des TeSys Tera systems.
| TeSys Tera Firmware-Paketversion |
DTM-Version |
Firmwareversion der LTMTCUF Control Operator Unit |
Version des LTMTCUF-Programmiertools |
|---|---|---|---|
|
TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp |
In den DTM integriert |
|
TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp |
In den DTM integriert |
|
TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp (LTMTM•• und LTMTP••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp |
In den DTM integriert |
|
TeSysTera_ V002.000.000.sedp (LTMTM•• und LTMTP••) |
DTM v2.0.0 |
LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin |
V3.2.000 |