Compatibilité
Le tableau suivant indique la compatibilité des logiciels de configuration ou de programmation avec TeSys Tera system dans les versions actives.
| Version du package de micrologiciel TeSys Tera |
Version DTM |
Version de micrologiciel de LTMTCUF Control Operator Unit |
Version de micrologiciel de l'outil LTMTCUF Programmer |
|---|---|---|---|
|
TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp |
Intégré à DTM |
|
TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.000_sedp |
Intégré à DTM |
|
TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp (LTMTM•• et LTMTP••) |
DTM v2.0.0 |
TeSys Tera_HMI_V002.000.027_sedp |
Intégré à DTM |
|
TeSysTera_ V002.000.000.sedp (LTMTM•• et LTMTP••) |
DTM v2.0.0 |
LTMTCUF_HW2_V002.000.000_TERA.bin |
V3.2.000 |