Fallos internos
Confirmación de fallos internos
Lista de posibles fallos internos.
|
Fallos internos |
Registros |
LULC033 |
Confirmación de fallos |
|
|---|---|---|---|---|
|
451 Número de fallo |
452 Bit de fallo |
|||
|
ERR |
||||
|
Fallo en el LULC033 Módulo de comunicaciones Modbus |
14 |
- |
Desactivado |
Apague y encienda de nuevo el LULC033 |
|
El LULC033 Módulo de comunicaciones Modbus no está instalado o no recibe alimentación, o se ha perdido la comunicación con el módulo |
15 |
- |
||
|
Fallo interno en la unidad de control LUC•• |
54 |
_.11 = 1 |
||
|
Fallo de escritura en EEPROM |
100 |
_.13 = 1 |
Activado |
Apague y encienda de nuevo el LULC033 |
|
Fallo de suma de comprobación en EEPROM |
102 |
_.13 = 1 |
Activado |
Flanco de subida en 704,3 = 1 |
|
Fallo de configuración de EEPROM |
104 |
_.13 = 1 |
Activado |
Flanco de subida en 704,3 = 1 |
|
Fallo de comunicación con el módulo LULC033 |
205 |
_.13 = 1 |
Activado |
Apague y encienda de nuevo el LUTM. |
|
Sin unidad de control |
206 |
Apague y encienda de nuevo el LUTM. |
||