1743234IT-04

Errori interni

Riconoscimento degli errori interni

Elenco dei possibili errori interni.

Errori interni

Registri

LULC033

Riconoscimento dell’errore

451

Numero errore

452

Bit di errore

ERR

Errore sul Modulo di comunicazione Modbus LULC033

14

-

Spento

Spegnere e riaccendere il LULC033

Modulo di comunicazione Modbus LULC033 non installato o non alimentato, oppure perdita di comunicazione con il modulo

15

-

Errore interno nell'unità di controllo LUC••

54

_.11 = 1

Errore di scrittura su EEPROM

100

_.13 = 1

Acceso

Spegnere e riaccendere il LULC033

Errore di checksum nella EEPROM

102

_.13 = 1

Acceso

Fronte di salita su 704.3=1

Errore di configurazione EEPROM

104

_.13 = 1

Acceso

Fronte di salita su 704.3=1

Errore di comunicazione con il modulo LULC033

205

_.13 = 1

Acceso

Spegnere e riaccendere il LUTM.

Nessuna unità di controllo

206

Spegnere e riaccendere il LUTM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?