1743234FR-08

Défauts internes

Acquittement des défauts internes

Liste des défauts internes possibles.

Défauts internes

Registres

LULC033

Acquittement du défaut

451

Numéro de défaut

452

Bit de défaut

ERR

Défaut sur le module de communication Modbus LULC033

14

-

Eteint

Mettez le LULC033 hors tension, puis sous tension.

module de communication Modbus LULC033 non installé ou non alimenté, ou perte de communication avec le module

15

-

Défaut interne de l’unité de contrôle LUC••

54

_.11 = 1

Défaut d’écriture dans l'EEPROM

100

_.13 = 1

Allumé

Mettez le LULC033 hors tension, puis sous tension.

Défaut de checksum dans l'EEPROM

102

_.13 = 1

Allumé

Front montant sur 704.3=1

Défaut de configuration de l’EEPROM

104

_.13 = 1

Allumé

Front montant sur 704.3=1

Défaut de communication avec le module LULC033

205

_.13 = 1

Allumé

Mettez le LUTM hors tension, puis sous tension.

Unité de contrôle absente

206

Mettez le LUTM hors tension, puis sous tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?