1743234EN-04

Interne Fehler

Quittierung interner Fehler

Liste der möglichen internen Fehler.

Interne Fehler

Register

LULC033

Fehlerquittierung

451

Fehlernummer

452

Fehlerbit

ERR

Fehler am Modbus-Kommunikationsmodul LULC033

14

-

Aus

Aus- und Einschalten des LULC033

Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 nicht installiert oder nicht mit Spannung versorgt oder Verlust der Kommunikation mit dem Modul

15

-

Interner Fehler der Steuereinheit LUC••

54

_.11 = 1

Fehler beim Schreiben in den EEPROM

100

_.13 = 1

Ein

Aus- und Einschalten des LULC033

Prüfsummenfehler im EEPROM

102

_.13 = 1

Ein

Steigende Flanke bei 704.3 = 1

Konfigurationsfehler des EEPROM

104

_.13 = 1

Ein

Steigende Flanke bei 704.3 = 1

Kommunikationsfehler mit dem LULC033-Modul

205

_.13 = 1

Ein

Aus- und Wiedereinschalten des LUTM

Steuereinheit nicht vorhanden

206

Aus- und Wiedereinschalten des LUTM

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?