DOCA0215FR-01

Opérations de maintenance recommandées

Des opérations de maintenance régulières sont recommandées tout au long de la durée de vie de l'équipement :

  • Assurez-vous que le micrologiciel le plus récent est installé.

  • Examinez les journaux d'audit pour identifier d'éventuels comportements inattendus (tentatives de connexion non valides ou redélarrages fréquents, par exemple).

  • Modifiez régulièrement le mot de passe de l'administrateur.

  • Vérifiez régulièrement les câbles d'E/S pour vous assurer qu'ils sont correctement raccordés et qu'aucun accès non autorisé n'est possible.

  • Vérifiez régulièrement les câbles de communication Modbus-RTU et CANopen pour vous assurer qu'aucun d'accès non autorisé n'est possible.

  • Désactivez la fonction de contrôle des communications lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation DOCA0214FR-01.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.