DOCA0215PT-01

Operações de manutenção recomendadas

É necessário efetuar com frequência uma manutenção recomendada ao longo da vida útil do dispositivo:

  • Certifique-se de que o firmware mais recente está atualizado.

  • Verifique se existem comportamentos inesperados nos registos de auditoria, tais como tentativas de início de sessão inválidas ou reinicialização frequente.

  • Altere com frequência a palavra-passe do administrador.

  • Verifique regularmente os cabos de E/S para garantir que estão ligados corretamente e que não há acesso não autorizado.

  • Verifique regularmente os cabos de comunicação Modbus-RTU e CANopen para garantir que não existe acesso não autorizado.

  • Desative a funcionalidade de controlo de comunicação em tempo útil quando não for necessário. Para obter mais informações, consulte o guia do utilizador DOCA0214PT–01.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.