DOCA0215ZH-01

建议的维护操作

建议在设备的整个寿命期内定期进行维护:

  • 确保更新到最新固件。

  • 检查审计日志,查看是否存在异常行为,如无效登录或频繁重启。

  • 定期更改管理员密码。

  • 定期检查 I/O 电缆以确保它们正确连接且未遭到非法使用。

  • 定期检查 Modbus-RTU 和 CANopen 通讯电缆,以确保未遭到非法使用。

  • 在不需要时,请及时禁用通讯控制功能。有关更多信息,请参阅用户指南 DOCA0214ZH-01

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.