DOCA0107ZH-03

将 VigiPacT RHU 继电器集成到通讯架构中

通讯架构

A

用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器

B

IFE 以太网交换机服务器

C

用于单个断路器 IFM Modbus-SL 接口

D

VigiPacT RHU 监控和保护继电器

E

用于单个断路器的 FDM121 ULP 显示器

F

RJ45 公/母 ULP 线

G

VigiPacT 环形互感器

H

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

I

MasterPact NW 断路器

J

断路器 BCP ULP 线

K

NSX 线

L

ComPacT NSX 断路器

M

Modbus SL-1x RJ45 线缆和 1x 自由线

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?