DOCA0107ZH-03

VigiPacT 寄存器

标识和状态

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

厂商

已保存

说明

0x0064– 0x0069

101-106

R

NA

STRING

NA

NA

序列号为 12 个 ASCII 字符 PPYYWWDnnnn,其中

  • PP:工厂代码

  • YY:制造年份 [05–99]

  • WW:制造周 [1–53]

  • D:制造日 [1–7,例如 1 代表星期一]

  • nnnn:序号 [0001–9999]

0x006A–0x006E

107-111

R

NA

STRING

NA

NA

启动软件版本为 9 个 ASCII 字符

示例:"000.000.001"

0x006F

112

R

NA

BITMAP

NA

NA

 

保留

0x0070–0x0074

113-117

R

NA

STRING

NA

NA

使用软件版本为 9 个 ASCII 字符

示例:"000.000.001"

0x0075

118

R

NA

BITMAP

NA

NA

 

保留

0x0076–0x007A

119-123

R

NA

STRING

NA

NA

硬件版本为 9 个 ASCII 字符

示例:"000.000.001"

0x007B

124

R

NA

BITMAP

NA

NA

 

保留

0x007C

125

R

NA

BITMAP

NA

0x00FF

VigiPacT 状态每个位的有效性:

0 = 无效

1 = 有效

0x007D

126

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

VigiPacT 状态

0

报警继电器处于活动状态

1

预警继电器处于活动状态

2

测试正在进行

3

测试合格且未复位

4

测试不合格且未复位

5

环形互感器损耗处于活动状态

6

RM12T 通讯故障处于活动状态

7

VigiPacT 内部故障处于活动状态

8-15

保留

0x007E–0x007F

127-128

R

保留

0x0080–0x0081

129-130

R

NA

INT32U

0 到 0xFFFFFFFF

0

帧数不明(错误功能代码、Modbus 异常、等等)

Global 参数

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

厂商

已保存

说明

0x0096

151

R

NA

BITMAP

NA

0x0001

Global 参数各位的有效性:

0 = 无效

1 = 有效

0x0097

152

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

 

Global 参数

0

0 = 手动报警复位模式

1 = 自动报警复位模式

1-15

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?