VigiPacT RHU 和 RHUs 继电器简介
PacT Series 系列的主要产品
施耐德电气的低压和中压 PacT Series 系列使您的装置不会过时。PacT Series 系列以传奇的施耐德电气创新为基础,包括出众的断路器、开关、漏电保护装置和熔断器,适用于几乎任何标准和特定应用。在支持 EcoStruxure 的开关柜中,通过 PacT Series 系列在 16 到 6300 A 的低压和 40.5 kV 的中压开关柜中体验强大的性能。
综述
VigiPacT 是可为多样化类型的 AC 装置(包括配电、二级配电和工业控制系统)提供接地故障保护的全套产品。VigiPacT 设备可在 TT、TNS 和 IT 系统上运行,用于保护人员以免直接接触。对于 IT 系统,VigiPacT 设备仅在回路阻抗较高的环境下运行。
继电器为 IEC/EN 60947-2 标准(附录 M)所定义的 A 型和 AC 型继电器。
安装在配电盘和面板正面的 VigiPacT RHU/RHUs 继电器可为电气装置的维护提供重要帮助。
VigiPacT RHU/RHUs 继电器执行以下功能:
-
监控接地漏电电流。
-
帮助识别绝缘故障,以免它们对生命和财产造成危害。
-
帮助保护电机、接地导线和财产,使它们免遭火灾危害。
-
帮助保护人们以免间接接触,并针对直接接触提供配套防护。
标准
VigiPacT RHU/RHUs 继电器设计符合以下标准:
|
标准 |
描述 |
|---|---|
|
IEC/EN 60755 |
剩余电流保护装置一般规则。 |
|
IEC/EN 60947-2(附录 M) |
低压成套开关设备和控制设备,第 2 部分(断路器)。 |
|
IEC/EN 60947-5-1 |
低压成套开关设备和控制设备,第 5-1 部分(机电设备)。 |
|
IEC/EN 61000-4-2 |
静电放电抗扰度测试。 |
|
IEC/EN 61000-4-3 |
辐射、射频、电磁场抗扰度测试。 |
|
IEC/EN 61000-4-4 |
电快速瞬变/脉冲群抗扰度测试。 |
|
IEC/EN 61000-4-5 |
浪涌抗扰度测试。 |
|
IEC/EN 61000-4-6 |
抗射频电磁场引起的传导干扰。 |
|
CISPR 11 |
工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备的电磁干扰特性的限制和测量方法。 |
|
EN 61000-6-2 |
抗工业环境干扰。 |
|
EN 50081-1 |
商业和住宅环境排放。 |
|
IEC/EN 60664-1 |
低压系统内设备的绝缘协调,第 1 部分。 |
|
EN 50102 |
电气外壳对抗外界机械冲击的保护程度。 |
|
IEC 60364 和 NF C 15100 |
低压配电安装规则。 |
VigiPacT RHU/RHUs 继电器符合 IEC 60947-2 标准(附录 M)。为了达到此标准,它已通过 MI 至 MIV 测试。VigiPacT 系列还具有 CB 方案证书。