DOCA0107ZH-03

设置菜单 (3/7)

综述

Settings 菜单显示设置参数。

Settings 屏幕允许设置以下各参数:

  • I alarm:报警阈值

  • t alarm:报警延时

  • I pre-alarm:预警阈值

  • t pre-alarm:预警延迟

  • Alarm reset:手动或自动

必须在设置菜单中输入密码,才能修改参数。

选择要设置的参数并按下 以显示参数屏幕。

功能性参数设置

参数

说明

报警阈值

其中,

  • XX 表示以 mA/A 为单位的报警阈值设置值。

    • 出厂设置:30 mA

    • 最小值:30 mA

    • 最大值:30 A

    • 设置步长:若以 1 mA 为步长单位,则范围为 30 mA 到 999 mA;若以 0.1 A 为步长单位,则范围为 1 A 到 30 A。

注: 在验证了新报警阈值之后:
  • 预警阈值将被设置为新报警阈值的 50%。

报警延时

其中,

  • XX 表示以秒为单位的预警延时设置值。

    • 出厂设置:0 秒

    • 最小值:0 秒

    • 最大值:4.5 秒

    • 设置步长:0.01 秒

注:
  • 禁止使用介于 0 s 和 60 ms 之间的值(设置值包括:0、60、70...4500 ms)。

  • I alarm 为 30 mA 时,t alarm 将被锁定为 0 秒。在这种情况下,如果尝试修改 t alarm,在第三行便会显示 /!\I alarm = 30mA

预警阈值

其中,

  • XX 表示以 mA/A 为单位的预警阈值设置值。

    • 出厂设置:15 mA

    • 最小值:15 mA

    • 最大值:30 A

    • 设置步长:若以 1 mA 为步长单位,则范围为 15 mA 到 999 mA;若以 0.1 A 为步长单位,则范围为 1 A 到 30 A。

注:
  • 预警阈值是锁定的,如果它已被递增到高达报警阈值,则无法进一步递增。

  • 预警阈值是锁定的,如果它已被递减到高达报警阈值的 20%,则无法进一步递减。

  • 如果有新报警阈值,则预警阈值将被设置为新报警阈值的 50%。

预警延时

其中,

  • XX 表示以秒为单位的预警延时设置值。

    • 出厂设置:0.2 秒

    • 最小值:0 秒

    • 最大值:4.5 秒

    • 设置步长:0.01 秒

注: 禁止使用介于 0 和 60 ms 之间的值(设置值包括:0、60、70 至 4500 ms)。如果预警延时在报警阈值与预警阈值相等时高于报警延时,则预警延时会被自动地设置为报警延时值。

报警复位模式

Alarm reset 屏幕允许将报警复位模式设为“手动”或“自动”。

可以通过 HMI 和 Modbus 配置报警复位(仅适用于 VigiPacT RHU 继电器)。

如果报警复位模式为“自动”,则报警将自动复位。

如果报警复位模式为“手动”,则可以通过以下选项之一手动复位报警:

  • 按下继电器上的

  • 使用连接到继电器复位输入的复位按钮

  • 通过 Modbus 通讯发送复位命令(仅适用于 VigiPacT RHU 继电器)。

注: 根据对手动或自动模式的选择,VigiPacT RHU/RHUs 继电器将被视为保护继电器(手动模式)或监控继电器(自动模式)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?