DOCA0107ES-03

Registros de VigiPacT

Identificación y estado

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Bit

Descripción

0x0064-0x0069

101-106

R

NA

STRING

NA

NA

Número de serie en 12 caracteres ASCII PPYYWWDnnnn donde

  • PP: código de planta

  • YY: año de fabricación [05–99]

  • WW: semana de fabricación [1–53]

  • D: día de fabricación [1–7, 1 para lunes)

  • nnnn: número de secuencia [0001–9999]

0x006A–0x006E

107-111

R

NA

STRING

NA

NA

No

Versión del software de arranque en 9 caracteres ASCII

Ejemplo: "000.000.001"

0x006F

112

R

NA

BITMAP

NA

NA

No

 

Reservado

0x0070–0x0074

113-117

R

NA

STRING

NA

NA

No

Versión del software de explotación en 9 caracteres ASCII

Ejemplo: "000.000.001"

0x0075

118

R

NA

BITMAP

NA

NA

No

 

Reservado

0x0076–0x007A

119-123

R

NA

STRING

NA

NA

Versión del hardware de 9 caracteres ASCII

Ejemplo: "000.000.001"

0x007B

124

R

NA

BITMAP

NA

NA

No

 

Reservado

0x007C

125

R

NA

BITMAP

NA

0x00FF

No

Validez de cada bit del estado de VigiPacT:

0 = no válido

1 = válido

0x007D

126

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

No

Estado de VigiPacT

0

El relé de alarma está activo

1

El relé de prealarma está activo

2

Prueba en curso

3

Prueba superada y no restablecida

4

Prueba no superada y no restablecida

5

Pérdida de toroide activa

6

Fallo de comunicación del dispositivo RM12T activo

7

Fallo interno de VigiPacT activo

8-15

Reservado

0x007E–0x007F

127-128

R

No

Reservado

0x0080–0x0081

129-130

R

NA

INT32U

De 0 a 0xFFFFFFFF

0

No

Número de tramas no entendidas (código de función no válido, excepción Modbus, etc.)

Parámetros globales

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Bit

Descripción

0x0096

151

R

NA

BITMAP

NA

0x0001

No

Validez de cada bit de los parámetros globales:

0 = no válido

1 = válido

0x0097

152

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

No

 

Parámetros globales

0

0 = modo de restablecimiento de la alarma manual

1 = modo de restablecimiento de la alarma automático

1-15

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?