DUG_IPC_udendørs_LK–02

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser-appen kan du oprette scenarier på grundlag af dine behov (f.eks. filmnat).
Følg trinene for at oprette et scenarie:
  1. På Hjem-siden trykkes på .
  2. Gå til Scenarie > ikonet + for at oprette et scenarie.
  3. Tryk på Redigér navn, indtast navnet på scenariet (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit øjeblik, ved at trykke på .

  4. Tryk på Tilføj opgave (B) i afsnittet Handling for at åbne rullemenuen.
  5. I menuen Tilføj opgave kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
    • Kør enheden - vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
    • Vælg automatisering - vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere. Se Automatisering for yderligere oplysninger.
    • Forsinkelse - indstil forsinkelsestiden
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

  6. Tryk på Kør enheden > IP kamera udendørs for at vælge en af eller alle de funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
    • Privat tilstand - Tænd/sluk for privat tilstand (D)
    • Record Switch - Tænd/sluk for optagelsen (E)
    • Optagelsestilstand - Vælg optagelsestype (F)
    • Privacy Area Switch - Tænd/sluk for Privacy Zone (G)

  7. Tryk Gem, når alle handlingerne er indstillet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?