DUG_IPC_udendørs_LK–02

Afspilning

Med Wiser-appen kan du gennemse optagelsen, når du ønsker det, med afspilningsfunktionen.
BEMÆRK: Du skal indsætte en mikro-SD- (maks. 128 GB) for at kunne bruge afspilningsfunktionen.

Afspilningens kontrolpanel består af:

Vælg optagelsesdato og -klokkeslæt

Klik på skærmbilledet af videoen

/

Indstil optagelsen på pause/afspil

Optag videoen

BEMÆRK:
  • En skærm på kontrolpanelet viser de tidligere optagelser.

  • Skærmbilledet/optagelsen gemmes i albummet.

Indstillinger for optagelse

Følg trinene for at ændre optagelsesindstillingerne:

  1. Hjem-siden trykkes på Alle enheder > indendørs IP kamera udendørs.

  2. Tryk på og tryk på Indstillinger > Optagelsesindstillinger.

  3. I afsnittet Optagelsesindstillinger trykkes på knappen (A) for at aktivere den lokale optagelse.

    BEMÆRK: Optagelsen gemmes på mikro-SD-kortet.
  4. Tryk på Optagelsestilstand (B), og vælg en af følgende indstillinger:

    BEMÆRK: Optagelsestilstanden er kun aktiveret, når du tænder for den lokale registrerings-omskifter.

    – Optagelse af hændelser - optager kun, når der registreres en bevægelse

    – Non-stop - optager kontinuerligt i 24 timer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?