DUG_IPC_udendørs_LK–02

Indstilling for registrering af alarm

Funktionen til bevægelsesregistrering gør det muligt for IP-kameraet at registrere bevægelse i overvågningsområdet og vise meddelelser i Wiser-appen.

Følg trinene for at aktivere bevægelsesregistreringen:

  1. Tryk på Alle enheder > IP kamera udendørs på siden Hjem.

  2. Tryk på og tryk på Indstillinger > Bevægelsesregistrering.

  3. Tryk på omskifteren (A) for at tænde advarslerne om bevægelsesregistrering.

TIP: Som alternativ kan du kan også trykke på ikonet på kontrolpanelet.

Følsomhed for alarm

Du kan justere bevægelsesdetektorens følsomhed ved hjælp af Wiser-appen.

Tryk på Følsomhedsniveau for alarm (B), og vælg et af følgende niveauer:

– Lav

– Mellem

– Høj

BEMÆRK: Det høje følsomhedsniveau registrerer den mindste bevægelse og udløser en alarm.

Aktivitetsområde

Du kan indstille overvågningsområdet for bevægelsesregistrering ved hjælp af Wiser-appen.

  1. Tryk på omskifterkontakten (C) for at aktivere aktivitetsområdet.

  2. Tryk på Indstilling for overvågningsområde (D), og træk/tilpas størrelsen på den røde ramme fro at indstille et overvågningsområde, og tryk på Gem.

BEMÆRK:
  • Bevægelsen registreres kun i det gemte overvågningsområde.

  • Indstillingen af området til registrering af personlige oplysninger tilsidesætter indstillingen for bevægelsesdetekteringsområde. Selv hvis bevægelsesdetekteringsområdet er større end området til sporing af personlige oplysninger, vil bevægelsen kun blive registreret i området til sporing af personlige oplysninger.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?