DUG_IPC_udendørs_LK–02

Parring af enheden

Med Wiser-appen kan du parre din enhed med det lokale Wi-Fi-netværk for at registrere dig på en cloud for at få adgang til og styre enheden.

Download Wiser-appen til din mobilenhed, før du parrer enheden.

Følg trinene for at parre enheden:
  1. Tryk på + ikonet på siden Hjem, og tryk på .
  2. Sæt strømkablet i en strømforsyning for at tænde for enheden.
    Kontroller, at lysdioden blinker rødt.
  3. Vælg næste trin (A) i Wiser-appen, tryk på Start konfiguration.

  4. Vælg Wi-Fi-netværket, indtast password (B), og tryk på Næste.
    BEMÆRK: Sørg for først at tilslutte din mobiltelefon til boligens Wi-Fi og vælge 2,4 GHz-netværk.

  5. Vent et par sekunder, indtil lysdioden blinker blåt og bliver stabil.
    Den blå lysdiode på IP-kameraet viser, at det er korrekt tilsluttet til Wi-Fi-netværket og klar til brug.

  6. Tryk på Udført, når enheden er tilsluttet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?