DUG_IPC_udendørs_LK–02

Indstilling af billedkvalitet

Ved hjælp af Wiser-appen kan du ændre billedkvaliteten på grundlag af dit behov.
TIP: Du kan skifte til billedkvalitet i standarddefinition, når Wi-Fi er langsomt, eller når hukommelseskortets hukommelsesplads er mindre.
  1. Tryk på Alle enheder > IP kamera udendørs på siden Hjem.
  2. Tryk på og tryk på Indstillinger > Billedkvalitet .
  3. Vælg en af indstillinger:
    • SD (standardopløsning) - optager video/billede med lav opløsning
    • HD (høj opløsning) - optager video/billede med høj opløsning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?