DUG_Exxact FLS_WSE-01

Vriddimmer

  1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.
    Statuslysdioden blinkar grönt.

  2. Ta bort vredet och tryck kort på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.
    Statuslysdioden blinkar grönt.

    Ljuset som är anslutet till den roterande dimmern blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och vriddimmern. Vriddimmern kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?