DUG_Exxact FLS_WSE-01

Återställ enheten

Du kan återställa den Trådlösa brytaren till fabriksinställningarna manuellt.
Så här återställer du den trådlösa brytaren:
  1. Tryck snabbt på tryckknappen längst upp till höger 3 gånger (< 0,5 s) och håll sedan in tryckknappen (>10 s).
  2. Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött, släpp då tryckknappen.
    Den trådlösa brytaren startas om och blinkar grönt i några sekunder.
    OBS:
    • Efter återställningen släcks lysdioden för att spara batteri.

    • Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?