DUG_Exxact FLS_WSE-01

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:
OBS: Kom ihåg att sätta i batteriet för att aktivera enheten.
  1. Gå till sidan Hem och tryck på +.
  2. Tryck på , välj Wiser Gateway i snabbmenyn och tryck på Klart.
  3. Välj något av alternativen för att lägga till en enhet (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

  4. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att öppna snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskoden – du kan söka igenom enheten efter installationskoden.
    • Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt
    När du har sökt igenom eller angett installationskoden fortsätter du till steg 6.

    FÖRSLAG: Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du lägger till enheten med installationskoden.
  5. Tryck på Lägg till enhet utan installationskod om du vill parkoppla enheten utan installationskod.
  6. Tryck snabbt på den övre högra tryckknappen 3 gånger.
    Kontrollera att lysdioden blinkar orange.
  7. I appen väljer du Bekräfta att lysdioden blinkar (C) och trycker på Starta konfigurationen.

  8. Efter några sekunder indikerar en grön lysdiod att enheten har parkopplats till gatewayen.

  9. När enheten har lagts till i appen trycker du på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?