DUG_Exxact FLS_WSE-01

Om enheten

Den uppkopplade trådlösa brytaren med 1 eller 2 kanaler (kallas nedan Trådlös brytare/mobil brytare) är en batteridriven trådlös brytare som används för att styra en grupp Zigbee-enheter (som belysning och jalusier) i samma Zigbee-nätverk. Enheten kan konfigureras i Wiser-appen.

Den trådlösa brytarens funktioner:

  • Styra en grupp (t.ex. belysning och jalusier).

  • Utlösa/aktivera ett scenario (till exempel Movie Night, Good Night).

  • Meddelande om låg batterinivå.

OBS:
  • I den här bruksanvisningen beskrivs parkoppling, konfiguration och andra funktioner hos den trådlösa brytaren med 2 kanaler. Samma sak gäller för den trådlösa brytaren med 1 kanal.

  • Byggnadsmaterial kan orsaka störningar som påverkar avstånd mellan gateway och enhet och enhet till enhet. Utomhus finns inga störningar och avståndet kan vara mycket längre där.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?