DUG_Exxact FLS_WSE-01

Byta batteri

Byt ut enhetens batteri när det är lågt eller kritiskt lågt. Batterinivån visas i appen.

Så här byter du batteriet i enheten:

VARNING
RISK FÖR FRÄTSKADOR
Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid förtäring måste läkare omedelbart uppsökas.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
UTRUSTNINGSSKADOR
Enheten är fäst på fästplattan med klor. Dra inte i enheten innan du fört den uppåt.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

  1. Ta bort enheten från fästplattan genom att dra den uppåt.

  2. Vrid enheten 180° för att komma åt batterilocket.

  3. Tryck och håll ned batterilocket med tummen.

  4. Dra batterilocket med den andra tummen för att ta av det.

  5. Ta ut det gamla batteriet och tryck på valfri tryckknapp på enheten i några sekunder.

    OBS: Kassera förbrukade batterier i enlighet med gällande föreskrifter.
  6. Sätt i batteriet med plussymbolen (+) vänd utåt.

  7. Fäst batteriluckan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?