DUG_PowerTagE_WSE-04

Comprobación del consumo de energía

A través de la aplicación Wiser, puede supervisar los datos en tiempo real y los del historial del PowerTag, así como el análisis estadístico y la comparación del consumo de energía con hogares similares.
  • En tiempo real: proporciona datos en tiempo real del consumo de energía.

  • Historial: proporciona el historial de la potencia consumida durante la duración requerida (horas, días, meses y años).

  • Información: proporciona la facturación anual del conjunto de tarifas, una comparación del consumo de energía con hogares similares e información sobre el ahorro de energía.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?