DUG_PowerTagE_WSE-04

Identificación del dispositivo

A través de la aplicación Wiser, puede identificar el PowerTag.
  1. En la página Principal, seleccione el equipo PowerTag deseado de la lista de dispositivos disponibles.
  2. Pulse Ajustes y, a continuación, pulse Identificar (B).

  3. Pulse Aceptar en el panel de notificación emergente cuando se identifique el PowerTag.
    NOTA: El LED verde del PowerTag identificado parpadea durante 30 s.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?