DUG_PowerTagE_WSE-04

Comprobación del tipo de moneda

Puede ver el tipo de moneda en la aplicación Wiser.
NOTA: La moneda predeterminada se establece en función de la ubicación del hogar.
Para ver el tipo de moneda:
  1. Pulse en la página principal.
  2. Seleccione Administración del hogar y seleccione el hogar en el que está instalado el dispositivo de energía para ver los Ajustes del hogar.
  3. En la página Ajustes del hogar puede ver el tipo de moneda.
    Las siguientes monedas están disponibles en función de la ubicación del hogar:
    • Kr NOK: Noruega

    • Kr SEK: Suecia

    • Kr DKK: Dinamarca

    • € EUR: Finlandia y España

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?