DUG_PowerTagE_WSE-04

Verificar o consumo de energia

Através da aplicação Wiser, pode monitorizar os dados históricos e em tempo real do PowerTagSmart Tag, bem como uma análise estatística e comparação do consumo de energia com casas semelhantes.
  • Em tempo real: fornece dados em tempo real do consumo de energia.

  • Histórico: fornece o histórico de energia consumida durante a duração pretendida (horas, dias, meses e anos).

  • Informações: fornece uma fatura anual para a tarifa definida, comparação do consumo de energia com casas semelhantes e informação sobre poupança de energia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?