DUG_Módulo soporte_WSE-02

Creación de una programación

El conmutador se puede controlar y activar según una programación. Una vez configurada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones en cualquier momento.
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor de tecla simple.
  2. Toque en Programación > Añadir programación para añadir una programación.
  3. Ajuste la hora (A).
  4. Toque Repetir (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
  5. Toque el icono Nota (C), introduzca la nota y toque Confirmar.
  6. Toque el interruptor (D) para activar la notificación de la programación. La aplicación enviará una notificación cuando la tarea se ejecute en el momento programado.
  7. Toque Interruptor (E) y seleccione una de las opciones:
    • Encendido: enciende el interruptor a la hora programada
    • Apagado: apaga el interruptor a la hora programada

  8. Toque Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?