DUG_Módulo soporte_WSE-02

Modo de iluminación de fondo

Puede seleccionar el modo de indicador LED para identificar fácilmente el estado del dispositivo.
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Conmutador de tecla simple.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, toque Ajustes.
  3. Toque Modo de iluminación de fondo (A) y seleccione una de las opciones siguientes:
    • Invertir con carga - El LED del conmutador está encendido cuando el dispositivo está apagado.
    • Consistente con la carga - El LED del conmutador está encendido cuando el dispositivo está encendido.
    • Siempre apagado - El LED del conmutador siempre está apagado.
    • Siempre encendido - El LED del conmutador siempre está encendido.

    Para obtener información sobre el color del LED durante cada modo, consulte Indicación LED.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?