DUG_Módulo soporte_WSE-02

Modo de funcionamiento manual

Puede controlar manualmente el conmutador, el regulador y la persiana utilizando el pulsador.

Interruptor: El mecanismo de interruptor para interruptor basculante 1 le permite activar/desactivar la carga.

Regulador: El mecanismo de regulador para conmutador basculante 1 le permite encender/apagar la luz y atenuar las luces.

Persiana: Con el mecanismo de persiana, puede mover la persiana hacia arriba o hacia abajo y ajustar la posición de las lamas.

  • Accione un tiempo prolongado (>0,5 s) para desplazar la persiana hacia arriba o hacia abajo (A).

    • Accione (ʌ) para abrir la persiana.

    • Accione (v) para cerrar la persiana.

  • Persiana: Accione brevemente (<0,5 s) para detener la persiana en movimiento (B).
  • Persiana con lamas inclinables: Accione brevemente (<0,5 s) para ajustar la posición de la lama (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?