DUG_Módulo soporte_WSE-02

Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación

Mediante la aplicación Wiser, puede encender/apagar el dispositivo.

En la página Inicio, toque el botón de encendido (A) para encender/apagar el interruptor de tecla simple.

Alternativamente, puede desplazarse hasta el panel de control del dispositivo y tocar para encender/apagar.

NOTA: El panel de control muestra el estado actual del interruptor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?