Sensor DUG_Motion con dimmer_WSE-01

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para reiniciar el dispositivo:

Pulse el botón pulsador 3 veces (< 0,5 s) y, a continuación, mantenga pulsado el botón una vez (>10 s). El LED comenzará a parpadear en rojo y, a continuación, suelte el botón.
El LED deja de parpadear cuando se restablece correctamente el dispositivo. El detector de movimiento con regulador se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?