DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Сброс устройства

Устройство можно вручную сбросить на заводские настройки.
Для сброса устройства:

Коротко нажать кнопку 3 раза (< 0,5 с), затем нажать кнопку один раз (>10 с), индикатор начнет мигать красным, затем отпустите кнопку.
Светодиод перестанет мигать при успешном сбросе устройства. Происходит перезапуск диммера датчика движения, и светодиод мигает зеленым цветом в течение нескольких секунд.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?