DUG_Датчик движения с диммером_WSE-01

Настройка диммера

Режим диммирования

В случае мерцания света можно изменить режим диммирования в приложении. Это улучшает качество диммирования.

Нажать на Режим диммирования и выбрать один из следующих вариантов (A):

- Авто — когда к диммеру подключена любая другая нагрузка (например, лампа накаливания)

- RL-LED — когда к диммеру подключен светодиод

Примечание: В этом режиме используется 10 % номинальной нагрузки для предотвращения перегрева диммера.

Диапазон диммирования

Можно ограничить максимальную и минимальную яркость подключенной к устройству нагрузки. Это выполняется во избежание мерцания и выключения светодиода.

Нажать на Диапазон диммирования и выполнить одно из следующих действий или оба (B):

- Минимальная яркость - Перетащите выдвижную ползунок, чтобы ограничить минимальную яркость

совет: Если установить минимальную яркость в самое крайнее правое положение на этой скользящей полосе, то нагрузка будет свечение с минимальной яркостью даже при перетаскивании ползунка до наименьшего значения на панели управления Использование устройства.

- Макс. яркость - Перетащите выдвижную полосу, чтобы ограничить максимальную яркость

совет: При установке максимальной яркости в крайнее левое положение на этой скользящей полосе, нагрузка подсвечивается на максимальной яркости даже при перетаскивании ползунка к высокому значению на панели управления.

Настройка режима переключения

С помощью этой настройки устройство запоминает последнее состояние устройства.

Нажать на Настройка режима переключения и выбрать один из следующих вариантов (C):

- 100% - Светодиод горит при максимальной яркости при каждом его включении

- Last Level (Memory Function) (Функция памяти) - Светодиодный индикатор загорается при включении предыдущего уровня яркости

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?