Sensor DUG_Motion con dimmer_WSE-01

Ajuste del detector

Ajuste de sensibilidad

Con la aplicación Wiser puede determinar la sensibilidad del sensor (como alta, media, baja).

Toque Ajuste de sensibilidad y seleccione uno de los siguientes niveles (A):

  • Alto

  • Medio

  • Baja sensibilidad

NOTA: El nivel de sensibilidad elevado detecta el más mínimo movimiento.

Retraso de la detección

Con la aplicación Wiser puede ajustar el tiempo de retraso de la detección.

Toque Retraso de la detección y seleccione la duración (B) o toque Retraso de la detección personalizado (C) para personalizar el tiempo de retraso de la detección.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?