DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Introducción de una tarjeta microSD

La tarjeta microSD se introduce en el dispositivo para almacenar la grabación.
NOTA: La tarjeta micro-SD debe introducirse antes de encender el dispositivo. Si el dispositivo ya está encendido, apague el dispositivo para insertar la tarjeta micro-SD.

Siga los pasos indicados para introducir una tarjeta microSD:

  1. Quite la tapa de la parte posterior de la cámara.
  2. Introduzca una tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta de memoria.
  3. Cierre la tapa.
    Una vez introducida la tarjeta microSD, podrá configurar los ajustes de reproducción.
    NOTA: Admite un máximo de 128 GB de tarjetas micro-SD SDHC y SDXC con formato FAT32.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?