DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Ajuste de la zona de privacidad

Los ajustes de la zona de privacidad le permiten establecer la zona de vigilancia que se vaya a supervisar en directo.
Siga los pasos para establecer la zona de privacidad:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para exteriores.
  2. Pulse y pulse Configuración > Zona de privacidad.
  3. Toque el interruptor (A) para encender la Zona de privacidad.
  4. Pulse Ajuste de la zona de vigilancia (B), arrastre o modifique el tamaño del marco rojo para establecer la zona de vigilancia y pulse Guardar.
    La vista en directo del panel de control mostrará solo la zona de vigilancia guardada.
    NOTA: La configuración del área de detección de zona de privacidad anula la configuración del área de actividad de detección de movimiento. Por lo tanto, incluso si el área de actividad de detección de movimiento es mayor que la zona de detección de zona de privacidad, el movimiento sólo se detectará dentro del área de detección de zona de privacidad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?