DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Inserir um cartão micro-SD

O cartão micro-SD é inserido no dispositivo para guardar a gravação.
NOTA: O cartão micro-SD tem de ser inserido antes de ligar o dispositivo. Se o dispositivo já estiver ligado, desligue o dispositivo para inserir o cartão micro SD.

Siga os passos para inserir um cartão micro-SD:

  1. Remova a tampa da parte de trás da câmara.
  2. Insira um cartão micro-SD na ranhura do cartão de memória.
  3. Feche a tampa.
    Assim que o cartão micro-SD for inserido, pode configurar as configurações de reprodução.
    NOTA: Suporte para cartões micro-SD SDHC e SDXC de 128 GB com o formato FAT32, no máximo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?