DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

A micro-SD kártya behelyezése

A micro-SD kártya a felvétel tárolásának céljából van behelyezve a készülékbe.
MEGJEGYZÉS: A készülék bekapcsolása előtt be kell helyezni a micro-SD kártyát. Ha a készülék már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki a készüléket a micro-SD kártya behelyezéséhez.

A micro-SD kártya behelyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

  1. Távolítsa el a kamera hátulján lévő fedelet.
  2. Helyezzen be egy micro-SD kártyát a memóriakártya nyílásába.
  3. Csukja vissza a fedelet.
    A micro-SD kártya behelyezésekor konfigurálhatja a visszajátszási beállításokat.
    MEGJEGYZÉS: FAT32 formátumú, maximum 128 GB-os SDHC és SDXC micro-SD kártyák támogatottak.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?