Interrutor de luz de módulo DUG_ Micro_WSE-02

Emparelhar o dispositivo com procura automática

O emparelhamento do dispositivo com procura automática deteta automaticamente o dispositivo quando o dispositivo correspondente está ligado.
Para emparelhar o dispositivo:
  1. Na página Inicial, toque em +.
  2. Toque no separador Digitalização automática e toque em Confirmar.
  3. Se tiver várias gateways, execute o Passo 4 ou avance para o Passo 5.
  4. Toque em Selecionar hub e selecione o hub Wiser no menu deslizante.
  5. Prima brevemente o botão configurar/repor 3 vezes (< 0,5 s).
    NOTA:
    • O LED pisca a laranja.

    • Aguarde alguns segundos até a pesquisa do dispositivo estar concluída.

    SUGESTÃO: Se desejar emparelhar vários dispositivos ao mesmo tempo, execute o passo 5 em cada dispositivo e aguarde alguns segundos para que eles sejam detetados.
  6. Pressione Próximo (A) e selecione Interrutor do micromódulo .

  7. Assim que o dispositivo estiver adicionado com sucesso, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?