Interrutor de luz de módulo DUG_ Micro_WSE-02

Acerca do dispositivo

O micromódulo Interruptor Wiser (a seguir designado por Disco) combina as vantagens da funcionalidade do interruptor inteligente com os interruptores de botão de pressão mecânicos comuns. Transforma um interruptor convencional num dispositivo conectável que pode ser controlado a partir do interruptor ou através da aplicação Wiser. Pode mudar cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas.
NOTA: Não controle dispositivos que dependam de uma fonte de alimentação permanente.

Características adicionais:

  • Controlado remotamente com um máximo de 10 botões de pressão mecânicos.

  • Definir um horário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?