Interrutor de luz de módulo DUG_ Micro_WSE-02

Emparelhar manualmente o dispositivo

Para emparelhar o dispositivo manualmente:
  1. Na página inicial, toque em +.
  2. Toque e selecione o Wiser Hub no menu de deslizamento.
  3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar Dispositivo com Código de Instalação
    • Adicionar Dispositivo sem Código de Instalação

    SUGESTÃO: Recomenda-se vivamente adicionar o dispositivo com o código de instalação.
  4. Para emparelhar o dispositivo com um código de instalação, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação para exibir o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Digitalizar código de instalação - pode procurar o código de instalação no dispositivo.
    • Introduzir o Código de Instalação Manualmente - Pode introduzir manualmente o código de instalação a partir do dispositivo
    Depois de emparelhar o dispositivo com o código de instalação, prossiga para o Passo 6.

  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação .
  6. Selecione uma das opções para adicionar o dispositivo:
    • Prima brevemente o botão S/R (configurar/repor) 3 vezes (<0,5 s) no Disco com uma chave de fendas.
    • Prima brevemente o botão de pressão 3 vezes.

    O LED pisca a laranja.
    NOTA: Se o micromódulo estiver localizado atrás do botão de pressão, o LED de estado não está visível.
  7. Na aplicação, selecione Confirmar se o LED está a piscar a laranja e toque em Iniciar configuração (C).

  8. Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde. Também pode ver na aplicação se o dispositivo está associado.

  9. Depois de adicionar o dispositivo à aplicação, toque em Concluído.
    NOTA:
    • Antes de tocar em Concluído, pode selecionar a sala para atribuir o controlador do ventilador. Isto cria um grupo para controlar os termóstatos, consulte Utilizar o dispositivo.

    • Consulte Alterar o local do dispositivo para atribuir uma sala ao controlador do ventilador, se não tiver atribuído a sala no Passo 9.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?