DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Parkoppla enheten med automatisk sökning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
  1. Gå till startsidan och tryck på +.
  2. Tryck på Automatisk sökning > Bekräfta.
  3. Aktivera behörigheter till Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten och tryck på Starta sökning.
    OBS: Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  4. Klicka på Markera hubb och markera Wiser hubb ELKO SmartHub på bildmenyn.
  5. Tryck kort på tryckknappen för inställning/återställning 3 gånger (< 0,5 s) och vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.
    Lysdioden blinkar orange.
    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.
  6. Klicka på Nästa (A) och välj Mikromodulswitch.

  7. När enheten har lagts till trycker du på Klar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?