DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Om enheten

Wiser Micro Module Light Switch Wiser Micro Module Switch SmartRelay Puck 10AX (kallas nedan Puck modul /Micro Module Switch) kombinerar fördelarna med smarta switchfunktioner med vanliga mekaniska tryckknappsbrytare. Den omvandlar en vanlig switch till en ansluten enhet som kan styras från switchen eller via Wiser ELKO Smart-appen. Den kan styra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster.
OBS: Styr inte enheter som är beroende av en fast strömförsörjning.

Ytterligare funktioner:

  • Fjärrstyrd med maximalt 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar.

  • Ett tidsschema kan ställas in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?