Micromódulo interruptor LUZ DUG_WSE-02

Acerca del dispositivo

El micro módulo interruptor Wiser (en lo sucesivo denominado micro módulo) combina las ventajas de la funcionalidad de un conmutador inteligente con los conmutadores de pulsador mecánicos normales. Transforma un conmutador convencional en un dispositivo conectado que se puede controlar desde el conmutador o a través de la aplicación Wiser. Puede conmutar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas.
NOTA: No controle ningún dispositivo que dependa de una fuente de alimentación permanente.

Características adicionales:

  • Control remoto con un máximo de 10 pulsadores mecánicos.

  • Ajuste de un horario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?